This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:最小上拉电阻

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1460079/txb0108-minimum-pull-up-resistance

器件型号:TXB0108

工具与软件:

您好!

我的客户正在使用该器件从1.8V 转换到3.3V  

为了保证正确的方向、所需的最小上拉电阻是多少? (对于两个方向?) 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 没有方向。 两侧的输入和输出缓冲器始终处于激活状态、并且驱动强度极低(20 µA)、从而允许其他器件覆盖电压。 因此、任何上拉电阻器都必须大于50 kΩ(请参阅数据表的第7.3.5节)。

    如果您有一个上拉电阻器、那么您可能还需要在另一侧有一个上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    除了 Clemens 的响应、数据表的第7.3.3节还讨论了 I/O 处驱动器的输入驱动强度要求、以确保可以改变数据流的方向。

    此致、

    插孔