This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G86:最大输入阈值 最小级别

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1871, LM393B, TLV3231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1459782/sn74ahct1g86-input-threshold-max-min-levels

器件型号:SN74AHCT1G86
主题中讨论的其他器件:LM393BTLV3231、TLV1871

工具与软件:

您好!

我想将此器件用作振荡器、但需要知道所有阈值电平才能了解频率精度。 您能否提供所有输入阈值电平?

谢谢你

Deniz Guler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不得在输入边沿较慢的情况下使用该器件;请参阅 第5.3节中的 t/v 限制。 只有具有施密特触发输入的器件才能在慢速边沿下工作。

    对于逻辑器件、阈值并未很好地指定。 如果您关心精度、则必须改用比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它的速度对于我的应用来说足够快。 我正在寻找具有成本效益的解决方案、以及能否指定器件的阈值范围会 大有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Clemens 所说、逻辑器件阈值在振荡期间未指定、阈值的实际值可能在批次之间漂移、或者器件更新时无需更改数据表中的值。

    话虽如此、此器件输入阈值可以在建议运行条件部分中找到。

    实际值将略低于2V 并略高于0.8V、但这些值可保证在此器件上进行转换。

    上面重点介绍了输出电压电平、这些值取决于系统条件。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、是的、我应该共享此输入电压表而不是输出电平。 我需要解决的问题是、当这些阈值电平发生微小的变化时、它会显著影响开关频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要多大的频率和电压范围? 最便宜的比较器应为 LM393B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的频率为700kHz、输出电压至少为3.3V、在转换时不超过大约60ns 的传播延迟是理想之选。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV1871或 TLV3231。