This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT245B:当 OE 上电时为低电平时

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1460173/sn74lvt245b-when-oe-is-lo-at-power-up

器件型号:SN74LVT245B

工具与软件:

尊敬的逻辑支持 团队:

如果 OE#和 A[n]引脚连接到 GND、
您能否告诉我 Vcc 从0V 斜升至2.7V 期间 Y[n]引脚的行为?

此致、
由山浩明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源电压介于0V 至1.5V 之间时、输出被禁用。
    对于 1.5V 至2.7V 之间的电源电压、无法保证两侧的 DIR 输入或输出行为正确。 如果您的电路无法处理此问题、请在上电期间将/OE 拉至高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens-San。

    感谢您的答复。
    您的回答有助于我了解 OE 为 Lo 时的输出行为。

    如果我们的客户无法接受此功能、我们将 OE 设为 Hi、然后启动电源。

    此致、
    由山浩明