This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:输出电压 CAN##39;t 下拉至 GND

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1459889/lsf0108-output-voltage-can-t-pull-down-to-gnd

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXU0104

工具与软件:

德语:

客户将 LSF0108用于 IIS 信号。 最大速度为3MHz。 客户发现以下问题:

  1. 它们使用 LSF0108将1.8V 转换为3.3V  
  2. 添加输入上拉电阻200欧姆时、输出上拉电阻510欧姆、输出电压以1.2V 以上为基础、如下面的所示。
  3. 但是、当移除输入上拉电阻器时、只需保留输出上拉电阻器、输出电压可以低于 GND、但无法达到3.3V、只能达到2.46V。

您能帮助检查如何改善这一点吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一款无源开关。 将线路驱动为低电平的器件必须能够通过两侧的上拉电阻器灌入电流。 它没有足够的驱动强度、它的 VOL 变得过高。

    通常、对于仅用作输入且由推挽输出驱动的 I/O 引脚、LSF 不需要上拉电阻器。

    当输入电压为高电平时、开关断开、没有电流流动、因此输出电压仅由上拉电阻器决定。 如果上升沿过慢、必须使用更强的上拉电阻。

    I ² C I²S 单向信号、因此使用 TXU0104等单向缓冲转换器是更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、

    如有任何其他问题、请告知我们。 凭借其缓冲能力以及在此用例中相对于 LSF 的更轻松实现、Clemens 对 TXU0104的建议更适合该应用。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯:

    感谢您的分享。 我将让客户测试 TXU0104。 实际上、客户首先使用 TXS0108、但有时发现 IIS 左右通道颠倒。 我发现当 VCCA=1.8V、VCCB=3.3V 时、漏极开路数据速率只是0.8MHz、这是使  IIS 左右通道上下颠倒的根本原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²S 使用推挽信号。

    采样时钟也用作左/右信号;与时钟或数据信号相比、该信号相当慢、因此左/右通道交换可能不是由此引起的。 我猜发送者和接收者使用的 I²S 配置并不完全相同。