This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:原理图审阅

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245, SN74AXC8T245, SN74LVC8T245, SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1459552/sn74lvc8t245-schematic-review

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVC8T245、SN74LXC8T245 、SN74AXC8T245

工具与软件:

大家好、团队成员:

该电路设计能否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输入不得悬空。 将 A1连接至 VCC 或 GND。

    两个相邻的 VCC 引脚不需要两个去耦电容器。

    否则、看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    任何悬空输入引脚都需要以 VCC 或 GND 为基准。 如需更多信息、请参阅下面的常见问题解答。

    [常见问题解答]如何处理电平转换器器件中未使用的 I/O 引脚?

    每个 VCC 引脚只需要一个电容器。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    如果将 IC 更改为 SN74LVC8T245、它是否能够正常工作?

    GPIO 控制 LED 状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;SN74LVC8T245和 SN74AVC8T245的行为相同。

    SN74LXC8T245和 SN74AXC8T245是更现代、向后兼容的器件、可能更便宜或具有更好的可用性。