This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102DCTR 器件标识

Guru**** 2579615 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1458598/txs0102-txs0102dctr-part-marking

器件型号:TXS0102

工具与软件:

您好-我们一直在更新我们的数据库、并注意到我们的系统在 TXS0102DCTR  -  "NFE"部件方面标出了以下器件标识

我们还拥有此器件的记录、其中35UT 作为此器件的器件标识、另外请注意、数据表显示"NFE"和"35UT"可互换器件标识。  

标有"35UT"或"NFE"的器件之间是否存在差异-或者是否在某个时候更换了此器件?

谢谢你

克雷格·厄尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    是-两个器件标识都属于 TXS0102、并与数据表规格保持一致。 请参阅器件标识查找工具: https://www.ti.com/packaging/en/docs/partlookup.tsp?partmarking=NFE

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的答复。 我已经看到了数据表和器件标识信息、我想确定为什么同一器件会在一个器件上物理显示35UT、而在其他器件上物理显示 NFE。 我正在尝试确定这是否可能是在不同的制造地点或类似的地方..

    此致

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    是的、这是正确的。  

    请联系 TI CSC: https://www.ti.com/info/customer-support.html 获取任何进一步的具体详情、因为这是一个公共主题。  

    谢谢!

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack -抱歉-我可以看到的唯一进展选项这将使我返回论坛? 请提供建议(并感谢您目前提供的帮助)。 我只是想找出一个原因,同一个人 p/n 有两个选项在芯片(35UT & NFE ),只需要知道这是因为一个制造地点或生产日期,或其他一些原因...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    最重要的是、此器件的器件标识差异是由制造位置造成的。 有一个"联系支持"选项和实时聊天/支持票证选项的非技术查询,可以提供进一步的信息需要.


    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack