This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774-Q1:与 Nexperia 74AVC4T774-Q100的电气比较

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774-Q1, SN74AXC4T774-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1459739/sn74avc4t774-q1-electrical-comparison-to-nexperia-74avc4t774-q100

器件型号:SN74AVC4T774-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SN74AXC4T774-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户将  SN74AVC4T774-Q1与 Nexperia 74AVC4T774-Q100进行比较。
电气参数存在一些差异、他们对此有疑问。

他们还可以查看 SN74AXC4T774-Q1、因为它似乎更接近 Nexreperia 器件、但器件型号不同。

 SN74AVC4T774-Q1的屏幕截图:

屏幕截图来自 Nexperia 74AVC4T774-Q100。 他们在 TI 数据表中也期望这一点:

虽然在电源电压高达1.95V 时这些值是相同的、但在中它们差异很大、分别为>1.95V 至3.6V。
此外、TI 器件中允许的最大低输入电平大于允许的高输入电平。 这怎么可能呢?

屏幕截图来自  SN74AXC4T774-Q1。 他们在 SN74AVC4T774-Q1数据表中预计会有以下预期:

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AVC774-Q1数据表中的值显然是错误的。  SN74AVC774 (无 Q1)数据表具有合理值、  

    SN74AXC 器件是 SN74AVC 器件的现代化版本、对低电压提供更好的支持、始终建议使用。

    显然、SN74AXC4T774-Q1和74AVC4T774-Q100是彼此的克隆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franzis:

    VIL 规格有一个拼写错误、我已经向团队强调了这一点。

    如前所述、AXC 是 AVC 系列的更新版本、建议使用 SN74AXC4T774-Q1来更好地匹配74AVC4T774-Q100  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你们,这是非常有帮助的!