This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G06:PSpice 模型不工作

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1458570/sn74lvc1g06-pspice-model-not-working

器件型号:SN74LVC1G06

工具与软件:

大家好、请检查 74LVC1G06GW 的 PSPICE 模型、当我尝试运行仿真时、始终会得到零输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushikesh:

    您如何运行仿真? 您能否发送仿真原理图的图片? 我认为这种模式工作正常。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图、我尝试更改输入电压、但输出始终为零、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushikesh:

    开漏输出意味着该器件只能驱动低电平、而不能驱动高电平。 您需要在 VCC 上添加一个上拉电阻器、使器件即使在仿真中也能正常工作。

    此致!

    Malcolm