This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505EVM:当通过 USB 输入上电时、增加 IOVDD 和 DVDD 之间的间隙时间

Guru**** 2649785 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1454116/tas2505evm-increasing-the-gap-time-between-iovdd-and-dvdd-when-powering-up-with-usb-input

器件型号:TAS2505EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

Im 当前有一个带有 TAS2505EVM 的项目、其中我需要 AD IOVDD 和 DVDD 之间的上电序列的间隙时间(TI-IODD)与数据表中完全相同。 (参考文献 B. 详情见下图)

为了消除这里的混淆、我附加了波形、即  TAS2505EVM 通过示波器的 USB 输入上电的瞬间。 (参考 A. 详情见下图)

TAS2505EVM 跳线设置如图中所示(参考 C)

此致

Rz

基准 A↓

基准 B↓

基准 C↓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题是什么?

    器件是否正常运行?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    抱歉、我希望器件供电顺序为 SPKVDD ー>IOVDDー>DVDD

    您能否指导我如何通过使用 USB 输入为设备供电来实现此顺序?

    我的当前设置显示 供电序列为 SPKVDD ー>DVDDー>IOVDD。

    此致、

    Rz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的团队已收到您的问题。 由于假日季、回复速度可能会有点慢。

    感谢您的耐心等待、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、R Z:

    EVM 上的电源序列不可调、您可以使用连接到 EVM 上器件的外部电源来测试特定的电源序列。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、如果使用内部内置 LDO、则在默认情况下、除非连接了外部电源设备、否则无法实现 Figure 4-2 Power On Sequence (图4-2上电顺序)。

    如果是、是否有问题?

    Im 正在研发供大规模生产的产品

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、R Z:

    您可以通过控制 LDO_SEL 引脚来更改 LDO 输出的上电时刻。
    至于不同的电源序列、应该仍然可以。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师