This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:额定功率耗散

Guru**** 2582265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1460974/lm5146-q1-rated-power-dissipation

器件型号:LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5146

工具与软件:

我需要申请器件 LM5146QRGYTQ1的额定功率耗散值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lovina:

    器件的功率耗散会因工作条件(包括开关频率、工作模式等)和在 IC 周围选择的无源器件而异。 我建议您查看 WEBENCH 工具以了解 IC 中的功率耗散。 您还可以使用快速入门计算器: https://www.ti.com/lit/zip/snvc220。

    有关器件性能示例-您可以查看我们 EVM 上的测试结果: https://www.ti.com/lit/ug/snvu591/snvu591.pdf

    希望这能解答您的问题。  

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 IC 的 Rth、大约1W 是您想使用的最高功率。 您可以使用外部 VCC (8-13V)来降低功率耗散、例如来自12V 输出的功率耗散。

    PS:使用这个 涵盖整个系列的快速入门文件 https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC (您可以从下拉菜单中选择 LM5146)。 LM5146快速入门工具文件夹具有旧版本的文件(我应该很快进行更新)。

    此致、

    TIM