This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G06:钳位电流

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1460951/sn74lvc2g06-clamp-current

器件型号:SN74LVC2G06

工具与软件:

"输出钳位电流"是什么意思?

我假设此电流是通过输出级保护二极管的电流、但它仅适用于 Vo<0、假设它必须是通过钳位二极管到达 VSS 的电流。

有连接到 Vdd 的钳位二极管吗? 如果是、它的最大电流是多少? 如果 Vdd=5V、则是否允许流经该二极管的电流超过最大额定输出电压? 使用肖特基二极管将输出钳位到 Vdd 会更好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小尺寸逻辑 LVC 器件具有 Ioff、即非活动输出没有连接到  VCC 的钳位二极管。 (有源输出直接连接到 VCC 或 GND。) 如果您要将外部电压钳位到 VCC、则必须使用外部二极管。