This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R3:TPSM365R3RDNR

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1451920/tpsm365r3-tpsm365r3rdnr

器件型号:TPSM365R3

工具与软件:

大家好、团队成员:

能否在 TPSM365R3RDNR 的 SW 引脚5和6上添加 RC 缓冲器配置?

谢谢!

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    这里没有连接 RC 缓冲器的配置。 如数据表中所述、 SW 引脚不应连接到任何外部元件或信号。 由于该器件是一个模块、因此与分立式实施方案相比、预期的寄生效应和 SW 节点振铃更低。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    谢谢 Niranjan。

    此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    请点击 Resolved 按钮以关闭此主题帖。

    谢谢。此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan、

    我们的要求:  

    VIN = 48V

    VOUT=3.3V

    Fsw = 250kHz

    Iout = 100mA

    表9-6指600mA 的 Iout、Fsw=800kHz、Rrt=19.8KOhms

    要设置为 Fsw=250kHz、可以设置 Rrt=62KOhms?

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    您可以使用以下公式计算所需的 RT 值。 但是、开关频率应根据表9.6中的 VIN 和 VOUT 进行选择。 电流限制指定了器件可以工作的最低开关频率。 在这种情况下、建议的开关频率约为800kHz。

    由于在您的情况下负载电流较小、因此它 可以在较低的频率(约300-350kHz)下运行、从而在电流限制上有足够的裕度。 但您必须根据您的应用要求对其进行验证。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan、

    目前、为了实现更好的效率、它通过使用62KOhms 设置为250kHz。

    这不好吗?

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    器件在给定输出电压下可以运行的最小频率受电流限制的限制。 当峰值电感器电流在较高输出电压下增加时、必须相应地降低频率以防止达到电流限制。 如果它以低于所需的频率运行、则将达到电流限制、并且不会调节输出。  

    表9-6给出了在600 mA 负载电流下为每个输出电压范围选择的频率值。 负载电流较低(100 mA)、因此可以在不达到电流限制的情况下以较低的频率运行。   在留出足够的裕量之后、您可以使用断续导通模式峰值电流公式(请参阅应用手册 www.ti.com/.../slva057.pdf 第2.2节)和电气特性表中的高侧电流限值来计算此值。

    我还建议在 EVM 上评估您的设计以验证您的计算。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan、

    无负载时记录的 TPSM365R3RDNR 为80.75KHz

    考虑到具有更高的效率、它的设计适用于250kHz、RT 引脚为62k Ω。

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

     在轻负载条件下、该器件以脉冲频率调制(PFM)模式运行。 当负载电流较低时、这会降低开关频率以提高效率。

    此致、

    Niranjan