This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC11:什么是 ESD 灵敏度 HBM 类别、PN SN74HC11PWR

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1460569/sn74hc11-what-is-the-esd-sensitivity-hbm-class-pn-sn74hc11pwr

器件型号:SN74HC11

工具与软件:

我要查找 ESD 信息、HBM 类或 CDM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dawn:

     此器件为2kV HBM/1kV CDM。