This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:这是 CMOS 推挽输出。 输出端是否不需要上拉电阻器?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1461459/sn74axc4t774-this-is-cmos-push-pull-output-does-the-output-not-require-a-pull-up-resistor

器件型号:SN74AXC4T774-Q1

工具与软件:

我想通过该电平转换器转换 OD 输出信号的电平、因此我  在输入端放置一个上拉电阻器。 但是、该电平转换器是 CMOS 推挽输出。 输出端是否不需要上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 仅当通过拉高/OE 来禁用输出时、才需要一个上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiwen、

    您是对的。 由于采用推挽架构、输出端不需要上拉电阻器。

    此致、

    Josh