This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:SN74LVCCC3245不同引脚之间的压降

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1461077/sn74lvcc3245a-the-voltage-drop-between-different-pin-of-sn74lvccc3245

器件型号:SN74LVCC3245A

工具与软件:

你(们)好

当客户在生产线上生产时、他们将测试引脚之间的压降、以确定焊接是否正常。 材料发布 PCN 后、客户发现压降值与之前的版本不同。
因此、他们需要确认:
1、管材在 PCN 之后的压降是否保持不变?
2.管材在 PCN 前后的压降有何不同的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    您能否提供可订购器件型号?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、 新芯片中移除了连接至 VCC 的钳位二极管。 数据表禁止电压高于 VCC + 0.5V、因此不能检测这种情况而不施加可能损坏器件的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVCC3245APW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    我没有看到  SN74LVCC3245APW 上的设计裸片更新。 但是、我在 SN74LVCC3245APW 上确实看到了新的裸片版本 R .

    客户很可能正在使用带有新芯片的器件、从而导致引脚之间出现电压差。

    此致、

    Josh