This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40106B:有关使用 CD40106BE 设计施密特触发电路以生成±1V 方波的查询

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1461703/cd40106b-inquiry-on-designing-schmitt-trigger-circuit-with-cd40106be-to-generate-1v-square-wave

器件型号:CD40106B

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在使用您推荐的 OPA (例如 TI CD40106BE)设计施密特触发正反馈电路。 我想生成一个电压范围为-1V 至1V 的方波。 能否就如何实现这一点提供指导或任何相关的应用手册?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑器件始终输出靠近电源(VCC)的电压、并且输入开关阈值没有明确定义。 您可能需要改用比较器。

    您的电源电压是否为±1V? 频率是多少? 是否存在输入信号、或者您是否尝试构建 R-C 或晶体振荡器?