This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:输出电流能力

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1461646/sn74lvc1g17-output-current-capability

器件型号:SN74LVC1G17

工具与软件:

嗨、团队:

当 Vcc=3V 时、在什么条件下可以输出多大的电流? 因为数据表中有两个值。 客户需要15mA、因此如果16mA 处于特定条件下、则没有裕量。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个值对应于  第6.5节中 VOL / VOH 的两个条目。 您可以尝试输出高达50 mA (绝对最大额定值)、但无法保证输出电压。