This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:在获得引脚 B1-B8或者 A1-A8上的输出信号时出现问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXB0108, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1461426/txs0108e-having-problems-to-get-output-signals-on-pins-b1-b8-or-a1-a8

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:TXB0108TXU0104TXU0204、TXU0304

工具与软件:

尊敬的支持团队:

以下链接是我订购了哪个部分:

GeeekPi 6pack TXS0108E 8 Kanal 逻辑电平转换器双向高速全双工转换器3.3V 5V für Arduino Raspberry Pi : Amazon.de 计算机和 Zubehör

我需要使用 Goepel Electronic 的 SFX2立方体进行边界扫描测试、信号为3.3V、同时返回到我的 DUT (被测器件) 5V。

因此、我尝试首先使用所有 TXB0108、但我得到的建议是、不要将此组件与长电缆/导线等结合使用、而是将 TXB0108用于直接连接到 PCB 上的信号。

n`t 我找到了 TXS0108作为另一种解决方案、但这样我就无法获得所需的输出信号。

我还尝试将 OE 连接到 GND、但没有变化。

附上了我的使用中原理图:

我可以请你的支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "无法获取信号"究竟是什么意思? 您预期和实际获得的输入和输出电压是多少? 您可以展示示波器迹线吗?

    在大多数应用中、缓冲转换器(TXU0104/TXU0204/TXU0304)将更好地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *通道 A 是3,3V 侧和 B 5V ,要么如果我使用通道 A 是输入我不会得到5V 作为输出,要么其他方式围绕 B 作为输入,不会得到3,3V 作为输出。

    OSZI 跟踪图只会向您显示我在这里已经提到的相同*->在"B1-b8"输出上为0V、在输入"A1-A8"上为3、3V...

    我需要一个双向换档器、因为在测试时会在两侧(系统和 DUT)发送和读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关、无法单独将输出驱动为低电平。

    我怀疑输出被禁用了。 检查 OE 和 VCC 引脚电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将输出驱动为高电平和低电平? 在 A1-A8输入上有3、3V 后、我的输出 B1-B8上需要5V。

    VCC 电压 A (3、3V)和 B (5V)可用、我可以测量它们。  

    您是否查看了我的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 OE 引脚为高电平时(您没有提到这一点)、那么剩下的唯一解释是焊接问题或损坏的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如在我的原理图中所示、它应该起作用? 输入 A 为高电平->输出 B 为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。