This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:IBIS 仿真

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1461318/txs0102-ibis-simulation

器件型号:TXS0102
Thread 中讨论的其他器件: TXS0101

工具与软件:

嗨、团队:  

演示工具使用 TXS0102仿真信号链。 他们发现无法模拟整个链。 因此、它们只能仿真两个分离链、一个从主器件到 TXS0102、另一个从 TXS0102到从器件。 我们是否有 可在整个链中进行仿真的 IBIS 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是具有边缘加速器的无源开关;IBIS 模型无法做到这一点。 TXS0101有一个 IBIS 文件、但它仅对 GND/IBIS VCC 钳位二极管建模。

    TXS 最适合漏极开路信号。 在大多数应用中、缓冲转换器(例如、来自 TXU 系列的转换器)更合适。