This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVC00A-SP:符合航天标准的版本

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LVC00A-SP, SN54LVC00A, SN54SC4T00-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1460509/sn54lvc00a-sp-space-qualified-version

器件型号:SN54LVC00A-SP
主题中讨论的其他器件: SN54LVC00ASN54SC4T00-SEP

工具与软件:

符合航天标准的版本与标准的军用版本的电气规格是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    与 SN54LVC00A-SP 与 SN54LVC00A 之间没有电气规格差异。  

    对于航天应用、我们在 SCxT 逻辑系列中还提供了新得多的产品系列。 如果您正在寻找具有较小解决方案的较新航天级器件、我会推荐 SN54SC4T00-SEP。  

    https://www.ti.com/product/SN54SC4T00-SEP

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有专门针对  SN54LVC00A-SP 的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    军用器件由标准微电路图纸指定;在这种情况下、为 5962-97533

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表规格不应更改、如果它们不同、将 进行清楚说明。

    https://www.ti.com/product/SN54LVC00A-SP