This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:改变模拟比较器的阈值电压

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202, TPLD2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1460445/tpld1202-changing-the-threshold-voltages-of-the-analog-comparators

器件型号:TPLD1202
Thread 中讨论的其他器件: TPLD2001

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在评估 TPLD1202在一个项目中的使用情况、该项目要求可在电路板初始化期间设置模拟比较器的阈值电压(IN-输入)。

是否有办法通过 TPLD1202在不使用外部 VREF 的情况下实现这一点? 理想情况下应使用 I2C 命令来完成、因为 TPLD1202具有 I2C 块、但我找不到 与  MCACMP 或 VREF 配置相关的寄存器。

或者 是否可以 在启动时由微控制器对 TPLD1202进行编程? 我的应用只需要进行少量配置、InterConnect Studio 生成的字节码很小、可以轻松地存储在微控制器的闪存中。

提前感谢您的帮助。
此致、

Romain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romain:

    让我把这件事转交给 Ian、他应该能够帮助您解决这个用例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romain:

    无法在 TPLD1202中通过 I2C 对 VREF 进行编程、TI 也不支持使用 TPLD1202进行系统编程。 我们将支持 VREF 编程和使用 TPLD2001进行系统编程、该计划于今年开始取样。

    此致!

    Ian