This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102DCTR:3.3到1.8V 电压转换器:驱动强度查询

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0102, LSF0002, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1462216/txs0102-txs0102dctr-3-3-to-1-8v-voltage-translator-drive-strength-inquiry

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:TXU0102LSF0002TXU0202

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在 电路板中使用电压转换器 TXS0102DCTR。 我想知道 IC 是否具有足够的驱动强度来为电路板中的其他组件正确提供信号。  

1.8V 输出信号的最大布线长度为 A1引脚9925mil、A2引脚为9798mil。

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关、没有任何驱动强度。

    边缘加速器对受电容影响的噪声或振铃很敏感。 布线电容的粗略估算值为1 pF /cm、即大约25 pF。 对于 TX、这应该是可以的。

    您为什么选择 TXS? 您使用的协议是什么? 对于 μ I²C、边缘加速器通常不是必需的、LSF0002将会更加稳健。 对于具有单向信号的更快协议、TXU0102/TXU0202将更合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    如果应用是 I2C、客户也可以使用 I2C 缓冲器来帮助重新驱动开漏信号。 以下是有关该主题的优秀应用手册: 使用 I2C 缓冲器的原因、情形和方法

    此致、

    插孔