This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS06:SN74LS06NSR:潜在的早期故障率

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1460130/sn74ls06-sn74ls06nsr-potential-early-fail-rates

器件型号:SN74LS06

工具与软件:

它可能会对谁感到不安

您能否告诉我 SN74LS06NSR 的潜在早期故障率?
我可以看到有关平均故障间隔时间(MTBF)和时基故障(FIT)的数据。 

此致

Riki Hitomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MTBF 和 FIT 是我们唯一提供的数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我您为什么不披露潜在的早期故障率?

    我已收到一位客户关于提供数据的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riki、您好!

    这些信息通常不是我们向客户提供的信息、因为我们没有存储数据。  

    在本例中、由于器件是如此旧、不幸的是、我认为我们甚至无法对此进行测试。