This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC3T97-SEP:典型输出阻抗

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1461862/sn54sc3t97-sep-typical-output-impedance

器件型号:SN54SC3T97-SEP

工具与软件:

Vcc=5V 时的典型输出阻抗是多少?

我想使用此器件直接驱动900pF 容性负载、并且需要 调整限流电阻器的大小、而不对逻辑门的输出施加应力。 我想将最大电流限制在25mA 以下、其中 Imax = Vcc/(Rs+Ro)、其中 Rs 为外部电阻、Ro 为逻辑门的输出阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型输出阻抗的计算公式为  VOL / IOL 或(VCC−VOH)/ IOH、例如0.3V / 8 mA = 37.5 Ω。(请参阅 [常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、这是有道理的。 在最坏的情况下、使用 V_OL = 0.75V、I_OL = 0.024A 是否合理?

    此外、假设37.5Ω 并且没有外部串联电阻、在驱动容性负载时、栅极将拉取(5V/EVM 37.5Ω)= 133mA。 这违反了绝对最大值规格、但仅会持续一小段时间。 违反连续电流额定值是可以接受的多长时间? (我假设这是50pF 建议来自哪里?)

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;您可以根据最坏情况下的输出电压计算最差转换输出阻抗。

    一定不能超过绝对最大额定值、即使在短时间内也不能超过。 (实际上、允许直接连接高达70 pF 的负载。)