This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:最小输入重新触发时间

Guru**** 2673895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1461517/sn74lv123a-the-minimum-input-retriggering-time

器件型号:SN74LV123A

工具与软件:

您好!

我有任何问题。

我有一个关于最小输入重新触发时间的问题。

通过观察图7中的输入和输出关系、我知道如果/a 的 t_rr 短于 t_w、则输出 Q 将保持高电平、如果 t_rr 大于 t_w、则输出 Q 将在高电平和低电平之间交替。

我将其与 Rext/Cext 波形结合考虑。

然而,它说 t_MIR=t_w*0.3是最小输入重新触发时间,但相对于图7 ,这是在哪里?

此致、

Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在图7中、如果 trr 小于 tw× 0.3、则可能不会重新触发、而脉冲宽度仅为 tw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我有两个问题。

    1.

    如果 CT 为0.066uF、那么 K=1吗?

    这表明如果 CT >1000pF、K=1、但在图3中、垂直轴以 mF 为单位、因此0.066uF=0.000066mF、K=2.3。

    哪项正确?

    2.

    我使用 t_w=0.017[s].i 计算出的 t_w 为 K=1的电路进行了实验。

    我以为再触发器阈值是 t_MIR=t_w*0.3、但当输入 t_rr 长于 t_w=0.017[s]时、输出 Q 在高电平和低电平之间交替(即发生再触发器)。 是这样吗?

    我将其用作上升沿检测器、波形如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.图3中的轴标签使用了错误的字体;单位应为 µF。

    2.数据表保证 tmir 之后会进行重新触发。 它不保证间隔比 tmir 短;重新触发可能发生也可能不发生。