This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:电压未正确分压

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1462534/sn74hc595-voltage-was-not-properly-divided

器件型号:SN74HC595

工具与软件:

在我们的 A-B-A 之后、我们看到组件  SN74HC595DR:在引脚3 (QD)中出现问题、而我们客户的电路原理图中提及信号 MUX2_SEL、其中单元预计会具有5V 电压、但会产生0V 电压。

请参阅随附的带有故障分析的演示。

e2e.ti.com/.../Failure-on-U7-_2800_SN74HC595DR_2900_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QD 引脚会输出编程到移位寄存器中的值。 请显示您用来初始化这些值的 SER、SRCLK 和 RCLK 信号的示波器轨迹。