This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:控制 LED

Guru**** 2998590 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204D, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1454871/lsf0204d-controlling-led

器件型号:LSF0204D

工具与软件:

大家好、我使用 LSF0204D 控制 LED。
但我遇到了一个问题、即使 LED 应该完全关闭、它也非常微弱地打开。
因此、我想知道问题的原因。

在我的设计中、Vref_A 为1.8V、Vref_B 为5V。
控制输入信号(推挽)连接到 A 端口、而来自 B 端口的输出信号驱动 LED。 LED 通过上拉电阻器连接到5V。

当控制信号为低电平时、LSF0204D FET 亮起并且 LED 正确亮起。
但当控制信号为高电平时、LSF0204D FET 关断、而 LED 仍非常弱导通。
根据 B PORT 引脚的电压测量、即使 FET 关断、B 端口也可以接受大约50uA 的电流。

我想知道50uA 是否具有合理的值。
如果数据表中的 IIH 是泄漏电流的定义、则该值应小于5uA。
我的理解是否正确?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshiza-San:

    您是否可以提供原理图? 如果器件关闭(EN= LOW 或从 A 侧驱动逻辑高电平)、FET 也应关闭、并且  LED  应看到的唯一电流是通过5V 侧的外部上拉电阻。 我们是否可以断开该负载并再次测量该电流?  

    此致。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速评论和建议。
    非常感谢您的支持。

    请参阅随附的原理图。

    A 侧的"LEDR"是 LED (红色)的控制信号。
    "LED1"是具有外部1.2K 欧姆上拉至5V 的 LED (在一个封装中采用红色和绿色)。

    红色和绿色几乎是相同的设计、因此我现在先考虑红色。

    我测量了上拉电阻 R30处的电流。 大约为19uA。
    我在上一个问题中说是50uA、但可能不准确。
    这是我在 B 侧测量的电压约为3.45[V]时估算的值。
    我想这种差异是由我在电流低于1mA 时的估计而没有 LED 的实际特性导致的。

    现在、我实际上测量了 R30处的电流、它大约为19uA。
    移除 R30后、电流为0、当然 LED 不会亮起。
    19uA 似乎仍然大到足以打开 LED (尽管电流非常弱)。
    当 FET 关断时、LSF0204D 接受19uA 的合理性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当两侧的电压不高于 Vref_A 时、LSF 确实允许很小的电流流动

    有关类似电路的信息、请参阅 TCA9535数据表的第9.2.1.2节、其中 LED 的正向电压保持电压过低(这将导致一个不同的问题)。 一个100 kΩ 上拉或一个与 LED 并联的47 kΩ 电阻器将允许电压升高、然后应关闭所有电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。

    在试验中、我添加了100k Ω 上拉电阻器、并确认 LED 的亮度实际上降低了。
    但添加100k 欧姆需要修改电路(PCB)、而我不想修改。

    我需要将 LED 的亮度降低、以便在 FET 关闭时不可见。
    如果您有任何好的解决方案、我将非常感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshizawa-San、

    我们的应用程序团队目前因冬季假期而不在。  请预计会有一些延迟。  感谢您的理解。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshizawa 您好、

    所提供的建议 Clemens 是一种有效的方法、建议在可能的情况下继续这样做。 还有一款可以在此处评估的 TXB0104YZT、它不是基于开关的转换器(它是一款基于弱缓冲器的转换器)。 然而、OE 的逻辑在此处反相、在来自 A 侧的输入高电平状态期间、输出将通过内部4k Ω 串联电阻弱驱动至5V 直流状态。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。

    我同意克莱门斯的建议是有效的,但它需要修改电路。
    所以、很难将它应用到我的产品上。
    除了控制 LED 之外、我还将 LSF0204D 的其余2个通道用作开漏 I/O。
    因此、应用 TXB0104YZT 也很困难、因为它需要更改 I/O 规格。

    当 LED 亮起时、可以将其亮度降低到某个程度。
    所以、我尝试了增加外部上拉值、希望在 LED 关闭时降低 LED 的亮度。
    但结果是、LED 的亮度在熄灭时没有降低、而这在开通时确实会降低。
    似乎当 FET 关断时、无论上拉值如何、电流本身不会发生太大变化。

    值"19uA"是否在 Clemens 提到的"小电流"预期范围内?
    如果您对 FET 关闭时的最大电流有任何定义、您能否提供规格?
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshizawa-san:

    19uA 稍高于我的预期 值(与 IIH 使能引脚规格类似的5uA 是我想要的更接近的值)。 请允许我与跨职能团队确认。  

    该测量值在所有通道/器件上是否一致?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。
    (很抱歉我的回复延迟了。)

    I 测量了单通道(1个器件)下的电流(19uA)。
    我并没有测量器件另一个通道的实际电流、而是测量了上拉电阻器上的电压并计算出电流几乎相同。
    我没有测量其他器件的实际电流、但 LED 在应该熄灭时的亮度似乎几乎相同。 因此、我认为其他器件的电流也几乎相同。

    因为亮度减少到1/4、所以我希望电流小于5uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshizawa-san:

    明白了、谢谢。 为了进一步降低电流、我们可以从5V 增加降低 VREFB 电压、因为这是我们在不修改电路板的情况下可以采用的另一种方法。 否则、另一种进一步限制漏电流的方法是在 VREFB 引脚上为 B 侧电源添加一个外部上拉电阻器。 (请注意、此附加上拉电阻将与内部200k Ω 偏置电阻串联)。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。
    5V 对于板上的其他器件很常见、我无法更改电压。
    我仍然担心19uA 是否在预期的范围内。
    如果您有任何信息、您能告诉我 LSF0204D 关闭时的预期最大电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshizawa-san:

    我希望更接近12uA (标称值)、因为这就是仿真显示的结果。 请注意、数据表未涵盖这种情况、因为此电流可由200k Ω 电阻器控制:

    还有一个6通道开漏缓冲器可用于驱动 LED: https://www.ti.com/product/SN74LV6T07 

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的持续热情支持。
    现在、我了解到电流大约是12uA。
    在不修改电路的情况下减小电流似乎很困难。
    我将尝试使用另一种亮度较低的 LED、希望在关闭时比当前的 LED 更暗。
    获得结果后、我将向您报告它是否可以解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshizawa-san:

    没问题。 如有任何其他疑虑/问题、请联系我们。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有另一种亮度低于前一种的 LED。
    现在、LED 在关闭时看起来更暗。
    再次非常感谢您所提供的持续支持。