This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC14:铅涂层材料

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1461846/cd74hc14-lead-finish-material

器件型号:CD74HC14

工具与软件:

您好!

我不确定我是否在合适的论坛上、如果我不在、请转发给合适的论坛。

您能否为 CD74HC14PWR 提供铅涂层材料?  根据数据表、引线镀层可能采用 NiPdAu 或 Sn、根据德州仪器(TI)网站显示、如果组装地点位于"TI 马来西亚 A/T"、则会得到 NiPdAu、而"EXT-MFQ"则获得 Sn。

关于 Sn 完成的问题:  

Sn 是否为哑光锡? 我相信这是 Matte Sn

Sn 的厚度是多少?  我想它具有 5um (min)

是否进行了退火或烘烤?  

什么是底层材料?  可能是 Ni 或其他类型

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    如图所示、引线镀层材料可以是 NiPdAu 或 Sn。 我不能在公共论坛上谈论的大多数流程技术。 我建议您咨询 TI 客户服务 中心、获取更多信息。  

    https://www.ti.com/info/customer-support.html

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我确实联系过他们、他们给我指了这个论坛。

    谢谢

    Tuan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    Sn 为哑光锡、厚度为5 um。 其他信息是我无法在公共论坛上披露的专有信息。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    TI 客户服务 中心确认了5um 和雾锡的厚度、但其余没有确认。   

    您可以直接向我发送电子邮件吗?  抱歉、我需要这些信息。

    谢谢  

    Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    否、我在没有保密协议的情况下无法透露此信息。

    此致!

    Ian