This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:支持 AC530V 输入

Guru**** 2580035 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1460441/ucc28070-support-for-ac530v-input

器件型号:UCC28070

工具与软件:

您好!

我目前正在评估用于 PFC 应用的 UCC28070、其交流输入电压范围为200V 至480V、最大输入电压为530V。 对于530V 的交流输入、整流直流电压将达到大约750V (530v×√2)。 虽然 UCC28070本身并不直接处理高电压、但您能否通过适当的外部电路设计确认 IC 可支持这一水平的输入电压?

我期待您的答复。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    有。 通过适当的元件选择、UCC28070可用于更高电压的总线。  

    我希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、  

    是的、在这种情况下、UCC28070 PFC 控制器应能够在 VINAC 和 VSENSE 输入端使用合适的电阻分压器工作。  

    530VAC 时的最大输入电压约为480VAC +10%、因此我假设输入范围的低端为200VAC -10%。  
    530V 与180V = 2.944的比率 略小于265V/85V = 3.117的比率、因此 UCC28070的量化前馈特性应能够在此高压范围内工作、这与输入为85VAC~265VAC 时相同。   

    我建议将 Vout 设置为至少770Vdc、可能更高一些、以在530Vac 的峰值时在电感器上提供足够的退磁电压。

    此致、
    Ulrich   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich 和 JCHK:

    感谢您的评论!

    虽然数据表和应用手册主要描述300W 左右的使用场景、但我们考虑在目标输出功率约为3300W 的系统中使用 UCC28070。

    您能否说明一下在此类高功率应用中使用 UCC28070时有什么具体挑战或限制?

    此外、为了确保稳定高效的运行、我们是否应该牢记任何建议或设计注意事项(例如、热管理、组件选择或控制调整)?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、  

    UCC28070非常适合数千瓦范围内的 PFC 应用。  UCC28070也可以在低功耗条件下使用、但它比此功率级别所需的更为复杂。  
     
    数据表和应用手册重点介绍了300W、因为我们提供了~300W EVM (评估模块)、用于演示控制器的交错和其他功能。  为 EVM 选择了300W (而不是>1kW)、以便将 EVM 的尺寸和成本降至 合理的水平。   

    对于高功率应用、没有与低功率应用不同的特殊注意事项或设计限制。  如果 Pout 是唯一的变量、几乎所有变量都会随功率级别而调节。  
    如果300W 的总损耗为10W、则3kW 的总损耗为~100W。  电流也将为10:1。   

    并非所有器件都能根据功率进行精确缩放。  大功率元件(电感器、电容器、散热器等)可能更大、但可能不会大10倍。  
    高功率可能仅使用高压输入、而不是宽范围85Vac~265Vac。  
    极高功率可能使用强制通风以实现更好的冷却。   

    但无论功率级别如何、工作原理、设计过程和许多控制参数基本相同。  

    当输入电压超出 本主题中通常的85Vac~265Vac 范围时、需要进行特殊考虑。
    但由于输入电压最小值/最大值范围与 85Vac~265Vac 相同、因此 使用正常设计流程应该没问题。  

    此致、
    Ulrich