This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:咨询 SN74LVC1T45

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1462999/sn74lvc1t45-consultation-on-sn74lvc1t45

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245

工具与软件:

我们使用 SN74LVC1T45将 I/O 电平从1.8V 转换为3.3V、然后使用3.3V I/O 来驱动50Ω 负载、请帮助我们确认 SN74LVC1T45是否具有驱动50 Ω 负载的足够驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果计划使66mA (3.3V/EVM 50Ω)的静态电流进入50欧姆负载、那么在50mA 的绝对最大输出电流下、该器件将不工作。

    但是、如果计划向负载发送振荡的信号(即 PWM)、则应该没有问题。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、50 Ω 驱动器的输出阻抗为50 Ω  、并与负载一起形成一个分压器。 接收器处需要的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 SN74LVC1T45通过同轴电缆驱动负载、接收器所需的电压比、Ω 高2V 如果我们使用 50 Ω 形成分压器、负载电压将低于2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用逻辑器件获得高于2V 电压的唯一方法是使用多个并联输出。  使用 SN74LXC8T245、并将所有八个输入和输出连接在一起。 使用50 Ω  负载时、该引脚可输出超过3.2V

    (您需要具有6.6V 或更高电压的电源、才能将驱动器的输出阻抗与电缆的特性阻抗相匹配。)