This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC541:PSpice 模型不起作用

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1462710/sn74ahc541-pspice-model-not-working

器件型号:SN74AHC541
主题中讨论的其他器件:SN74HC125

工具与软件:

我尝试对 SN74AHC541PW 的 PSPICE 模型进行仿真、但希望始终得到零输出而不出现任何错误、您能不能检查该模型是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushikesh:

    与 SN74HC125类似、此器件具有低电平有效输出使能端。 尝试将 OEZ 引脚驱动为低电平或将其连接到 GND。

    此致!

    Malcolm