This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T58:合作伙伴标识符不可用

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1462466/sn74aup1t58-partneridentifier-not-available

器件型号:SN74AUP1T58

工具与软件:

与其他网站不同、我们的网站之一发票推送消息不包含合作伙伴标识符值。 我可以知道缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、年份:

    我不确定 partneridentifier 值是什么意思。 您能给我举个例子吗?

    此致!

    IA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    "partnerTypeDescription":"Ship-To Party"、
    "partnerIdentifier":"missing"、
    "name1":"XXXXXXXXXXX"、
    "名称3":"XXXXXX"、
    "名称4":"XXXXXX"、
    "StreetAddress":"XXXXXXX"、
    "城市":"XXXXXX"、
    "PostalCode":"XXXXXX"、
    "国家代码":"XX"
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、年份:

    我不确定应该去哪里。 这是一个技术论坛-建议您联系客户支持中心获取相关帮助。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这应该属于 API 论坛