This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 接口论坛

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1458684/interface-forum

器件型号:TCA9416

工具与软件:

我正在为以下软件包查找 CTE 数据:

TCA9416DDFR

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    当您说出" CTE 热膨胀"数据时、您是指"热膨胀系数?"  

    如果您拥有类似 TI 器件提供的数据、您能在此处参考吗?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我所指的。 我没有来自类似的 TI 器件的此器件。 但是、我正在寻找整个封装的有效 CTE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    听起来不错。  

    我向封装团队提交了一个申请、要求查看以下器件 TCA9416DDFR 的 CTE 数据。  

    这些请求通常需要~2周。 但是、我正在查看这些请求、似乎团队在假期休息后得到了支持。 可能需要更长的时间才能获得这些数据~3周或长达一个月,如果我不得不猜测。  

    如果结果更快出现、我将随时向您通报最新情况。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    已将请求提交给正确的人员。 他们正在努力在本周结束前为您获取 CTE 数据。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    请参阅下面的 CTE 值。 谢谢!

    此致、

    Josh