This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45-Q1:如果任何电源电压变为零、SN74LVC2T45QDCURQ1的输出将是多少

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1463666/sn74lvc2t45-q1-what-will-be-the-output-of-sn74lvc2t45qdcurq1-if-any-of-the-supply-becomes-zero

器件型号:SN74LVC2T45-Q1

工具与软件:

如果任何电源变为零、SN74LVC2T45QDCURQ1的输出将是多少。 例如:

DIR = 0V

VCCA = 5V 和 VCCB = 5V

端口 B 的输入为4V

现在、如果只有 VCCB 变为零、那么端口 A 上的输出将是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    7.3.6 VCC 隔离

    当任一电源接地时、两个端口的 I/O 将进入高阻抗状态、而另一个电源仍连接到器件。