This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS125:关于 VIN 和 VO

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, SN74AHCT125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1463830/sn74hcs125-about-vin-and-vo

器件型号:SN74HCS125
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT125、SN74LV4T125

工具与软件:

你(们)好。

如果 Vcc 为5V。 为3.3V 时的典型情况。 Vo 值是什么? 谢谢