This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0108-Q1:TXV0108-Q1

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1463818/txv0108-q1-txv0108-q1

器件型号:TXV0108-Q1

工具与软件:

您好!

我想验证我是否为 VCCB 和 VCCA 1.8V 放置了3.3V 电压、信号 A1至 A8是否由3.3V 驱动

部件是否工作正常或损坏?

注意:

我在产品说明书第7.3.4节中看到过、我不清楚

7.3.4过压耐受输入信号这个器件的输入信号只要保持在低于建议运行条件中规定的最大输入电压值以下、就可被驱动至高于电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的运行条件见第5.3节。 规定的最大输入电压为3.6V