This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G74:安全参数

Guru**** 2585455 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1462894/sn74aup1g74-safety-parameters

器件型号:SN74AUP1G74

工具与软件:

对于客户的项目、我们目前正在研究产品的 ISO13849认证。 简要介绍一下 ISO13849、它是一个涵盖机械安全和安全设计原则的标准。 我们的安全功能之一是使用触发器 SN74AUP1G74;为了进行设计、我们需要一些与安全相关的产品信息。
如果可用、您能否向我们提供:
- MTTFd (平均危险失效时间)
- PFHd (每小时危险失效的概率)
- DC (诊断范围)
如有此信息、我们将不胜感激

此致、
Firas Hamdi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个器件本身绝不会带来危险。

    当作为一个整体查看器件时、您必须指定触发器的哪些(故障或正常)状态是危险的、只有这样、您才能尝试找出这些特定状态的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我可以估算触发器的使用寿命吗? 我们无法在数据表中找到此信息。  当然是典型的寿命、前提是假设触发器已充分集成到硬件设计中并防止潮湿和电子放电。

    我问这个问题 是因为如果触发器由于寿命过期而停止工作,那么这可以被认为是我们的应用的危险状态(这种情况将相当于 MTTFd )。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Firas:

    您可以在以下位置找到有关 TI 器件的寿命和故障率的信息: https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?opn=SN74AUP1G74DCTR&cpn=&partNumber=SN74AUP1G74#resultstable

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢链接。

    我发现难以理解结果表中的一些信息。

    - MTBF 的单位是什么? (秒?)

    -故障时间指的是什么? 我无法理解这里的单位

    -是否可以从提供的结果表中提取产品的寿命?

    提前感谢。

    此致、

    Firas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Firas:

    MTBF 的测量单位为小时。 预期在每10^9器件小时观察到的故障次数的时基故障。 实质上、它是1/MTBF。 它以器件-小时为单位进行测量、因为您采样的器件越多、在10^9小时内出现的故障就越多。 例如、如果您正在研究10^9个器件、那么您预计每小时会看到2.2个器件发生故障。

    TI 并不提供特定的产品寿命、但器件发生故障的平均运行时间为4.59*10^8小时、即约53000年、因此我不会预计器件在终端产品的生命周期内发生故障。

    此致!

    Ian