This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC245:是否建议在使用寿命长(+5年)的新设计中使用 SN74AUC245或 SN74AUCH245?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC245, SN74AUCH245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1465356/sn74auc245-is-it-recommended-to-use-sn74auc245-or-sn74auch245-in-a-new-design-with-long-lifetime-5years

器件型号:SN74AUC245
主题中讨论的其他器件: SN74AUCH245

工具与软件:

是否建议在使用寿命长(+5年)的新设计中使用 SN74AUC245或 SN74AUCH245?

SN74AUC245ZQNR 的其中一个封装型号已在 mouser.com 上显示已停产。
但封装型号 SN74AUC245RGYR 似乎仍然有效。

此致
Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我们没有计划 EOL 各器件。 我建议根据技术性能或成本选择器件。

    此致!

    Ian