This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:LSF0204-Q1 VEN

Guru**** 2614995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1465151/lsf0204-q1-lsf0204-q1-ven

器件型号:LSF0204-Q1

工具与软件:

我对 LFS0204-Q1的电路设计有疑问。
也可以这么做
Vref A = 2.3V、
电源管理类产品(Vref)-B = 3.3V、  
VEN =数字信号处理器(Vref)-B、
我知道 EN 引脚的电压容差应该没有问题。
但是、在实际运行过程中可能会出现哪些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一款具有 开漏输出的无源开关、因此在转换为更高电压时、上升沿的速度取决于上拉电阻器。 驱动输入信号的器件必须能够通过两侧的任何上拉电阻器灌入电流。 否则、无需担心。