This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108使用 μ?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXU0101, TXU0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1463771/lsf0108-lsf0108-use

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXU0101TXU0102

工具与软件:

1、需要实现3.3V 到5V PWM 方波输出、采用推荐泄漏电路、FPGA 泄漏输出、A 侧3.3V 电源、1.5K 上拉电阻;B 侧连接5.0V 电源、上拉电阻1.5K、EN 引脚200K; 电流 A 侧输出3.3V 高电压,B 侧高电压小于5V ,仅4.6V ,电流 A 侧输出低电平,实际测试 B 侧电压为4V ,实际测试如下,黄色、绿色和蓝色分别为 B 侧,EN 脚,边测量,为什么会出现这样的问题?

2、要实现3.3V 到5V PWM 方波输出、采用推荐泄漏电路、FPGA 泄漏输出、A 侧3.3V 电源、1.5K 上拉电阻;B 侧连接5.0V 电源、上拉电阻为1.5K、EN 引脚为0Ω。 当 A 侧为3.3V PWM 方波时测得、B 侧随后是一个高电平3.3V 方波。 此时、测试 A 侧的3.3V 电源电流有相对较大的波动、最高可达40mA。 如果 B 侧信号可以使用3.3V 信号、那么长期运行的风险是什么?

3、该器件需要实现3.3V 至5V PWM 方波输出。 FPGA 采用推挽输出、A 侧未连接到拉电阻、直接连接到 LSF0108、B 侧连接到5.0V 电源、上拉电阻为1.5K、当 A 侧连接到100K 3.3V PWM 方波时、测试发现 B 侧可实现方波跟随、但只能保持超过20秒、造成此问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一款无源开关。 为了确保正常运行、您必须考虑所有已连接器件的模拟属性、如果驱动器没有足够的驱动强度、则可能无法实现所需的速度。

    最好使用 TXU0101/TXU0102/TUX0104等缓冲转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simba:

    该团队将于今天的美国假期结束、因此将延迟回复。 感谢您的耐心。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simba:

    Clemens'是正确的-逻辑高电平状态是通过外部上拉实现的、过渡边沿基于上拉和输出电容的 RC。 全波整流。 使用缓冲转换器将有助于驱动这些边缘并改善信号完整性。  

    但只能维持20秒以上的时间、是什么原因导致了此问题?

    我不确定这里有什么问题、请您详细说明一下吗? 相对于 A 侧输入、B 侧的输出电压读数是多少?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行开始时、A 侧为3.3V PWM 方波、B 侧为5V PWM 方波、20秒后、B 侧方波开始异常、高电平小于5V、逐渐小至4V 左右、然后上下波动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高电平输出电压仅由上拉电阻器决定。 因此、这看起来您的电源会出现骤降。