This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:如何进行 sn74lvc245a 输入3.3V 输出1.8V?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, SN74LVC541A, SN74LV541A, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1462918/sn74lvc245a-how-to-do-sn74lvc245a-input-3-3v-output-1-8v

器件型号:SN74LVC245A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC541ASN74LV541A、TXU0104、 SN74LXC8T245

工具与软件:

我有疑问。
查看9.3特性说明、您是否可以进行电压转换(例如"5V 或3.3V 至1.8V")?
那么、如何配置电路?
(数据表未说明如何操作。)

从我从数据表中的理解来看、上述方法似乎并不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有可过压输入;您使用1.8V 电源和5V/3.3V 输入信号。

    SN74LV541A 或 SN74LVC541A 等普通缓冲器会更简单、更易于使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    但我想知道输入:3.3 V/输出:1.8 V 是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;这些电压在建议运行条件中指定的范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    然后、是否可以在 VCC = 3.3V、A Signal = 3.3V/B Signal = 1.8V 的情况下配置电路?
    (信号的方向是从 B 到 A。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;这样一个输入信号将不会达到  VIH。 要转换至更高的电压、必须使用 TXU0104或 SN74LXC8T245等转换器。