This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:符合 IEC TR 62380的元件故障率

Guru**** 2550540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1463176/txb0104-component-failure-rates-per-iec-tr-62380

器件型号:TXB0104

工具与软件:

我想澄清一些与根据 IEC TR 62380计算元件故障率相关的信息。 目前、我们在我们的项目中使用您的器件型号、我们计划执行 FMEDA、因为我们需要计算此 IC 对我们系统的时基故障贡献。  

我们已经可以访问功能安全文档 TXB0104-Q1:需要提供 TXB0104-Q1功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛。但是、我们想知道用于计算时基故障率的一些参数是哪些、因此我们可以根据不同的任务剖面重新计算时基故障。  

我们感兴趣的参数包括:

λ1 μ A
λ2 μ A
N
α μ A

如果您能帮助我提供这些信息、我们将不胜感激。  

此致、  

Josue Rojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    很遗憾、您提供的链接中的 FIT 文档就是我们发布的所有文档。 我们 没有任何其他 FMD 和时基故障率可用于该器件、因为标准逻辑器件不具有功能安全等级。  


    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法至少知道用于计算器件型号的时基故障芯片的年份(制造年份)?

    α= 制造年份- 1998

    这可以帮助我们使用任务剖面重新计算时基故障率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    我们通过 PM 来解决此问题。 如果可能、请提供 器件标识详细信息、我可以提供这些器件的制造年份。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、希望你做得好、我已经给您发送了私人消息。 请您看一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    我已通过 PM 进行响应、现在将关闭该线程。  

    此致、

    插孔