This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB0104替代材料

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0204-Q1, TXU0304-Q1, TXB0104, TXU0104-Q1, TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1464630/txb0104-q1-txb0104-replacement-material

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件:TXB0104TXU0104-Q1、TXU0204-Q1 、TXU0304-Q1

工具与软件:

我正在尝试设计一个1.8V 到3.3V 的电路。、PCB 完成后我意识到这个功能不可用、因为电路不满足条件 VCCA≤VCCB。 在不改变 PCB 条件的情况下、我想找一个新的替代材料来实现1.8V 到3.3V 的转换、希望芯片和 TXB0104的功能相似、引脚对引脚。 电流电路如下:

很明显、VCCA、VCCB>所以电路不工作。 我需要你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果通道方向匹配、TXB0104-Q1与 TXU0104-Q1/TXU0204-Q1/TXU0304-Q1是 P2P。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告知我们克莱门斯的建议在这里是否可以接受。 否则、ALT 需要额外的系统要求。 P2P 解决方案。

    此致、

    插孔