This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:VCC 电路的输入/电阻属性。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1464393/sn74lvc1g125-input-to-vcc-circuitry-resistive-property

器件型号:SN74LVC1G125

工具与软件:

我想询问 SN74LVC1G125的输入电阻特性。 输入(A 或 OE)是通过二极管(类似于 LV 系列)还是通过任何其他电路连接到 VCC? 如果是、预期电阻测量值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petrone,

    通读本常见问题解答、您可以了解器件的电路中是否有内部二极管:  

    1. [常见问题解答]逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)? \

    有关输入电阻的信息、请参阅此常见问题解答;  

    1. [常见问题解答]器件输入引脚的阻抗是多少? 是 CMOS 器件还是双极器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、  

    我看了应用手册、发现 LVC 似乎没有正向钳位二极管(LV 系列确实有)、我们看到的特征似乎 LVC 系列也有正向钳位二极管。 我们将其中20个缓冲器并联、因此可提供30k 的电阻(每个器件的正向偏置为~ 600k Ω)。  本应用手册中的图3。  

    这是 LVC 系列的预期结果吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 没有正钳位二极管。

    二极管没有恒定的电阻。

    请指明您观察或测量电阻的确切方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    当测量从(DMM+探头) VIN 和 GND (在我们的配置中一起连接到 其中20个 并联器件的 VCC (DMM-探头)的电阻时、我们看到恒定的~30kOHM 电阻。 但是、当我们交换探针(VVCC 上的 DMM+和 VIN/GND 上的 DMM-*)时 、我们会测量开路。 几乎是二极管的"相似"行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我看到的、您正在测量 GND 钳位二极管。 在 DMM 二极管测试模式下、您应该看到大约0.7V 的正向电压。请注意、逻辑器件通常使用 P 型硅基板、该基板会为裸片上的所有元件形成二极管;GND 电压绝不应比任何其他电压更正值。