This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0108:查找1.5V<->1.8V 和1.8V<->1.5V 转换的输出通道间偏差

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0108, SN74AUC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1459532/txv0108-looking-for-the-output-channel-to-channel-skew-of-1-5v---1-8v-and-1-8v---1-5v-translation

器件型号:TXV0108
主题中讨论的其他器件: SN74AUC244

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户计划使用 TXV0108进行1.5V<->1.8V 和1.8V<->1.5V 的电平转换。 数据表中未说明它们的输出通道间偏斜、因此请告诉我1.5V<->1.8V 和1.5V<->1.8V 的输出通道间偏斜。 最小值/最大值或典型值均可接受。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    请检查1.5V<->1.8V 和1.8V<->1.5V 转换的传播延迟吗? 很抱歉问了很多问题。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、这个器件并不是真正用于低于1.8V 的电源

    0.3V 的电压差足够小、因此您可以使用普通缓冲器、如 SN74AUC244、它在低电压下比 TXV 快得多。 (偏差也可能较小、但未指定。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamoto-San、

    客户尝试使用哪种协议以及数据速率是多少? TXV 系列可以支持小于1.8V 的电压、但此部件的目标接口是 RGMII。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    我的客户提到100M DDR。 我期待您的回答。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yamamoto-San、

    是的、我们可以提供 TXV0108测量(典型值)。 我需要检查我们的办公室是否有可用的 EVM。 如果没有、我需要订购。

    我会继续向您发布消息。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJosh San、

    非常感谢您的答复、我期待您的测量结果。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yamamoto-San、

    我在我们的办公室找到了一个 EVM。 明天我会将 EOD 的测量结果发布。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamoto-San、

    遗憾的是、我发现的 EVM 是预量产的、有一些设计错误。 我已经在 TI.com 上订购了已发布的版本。 我应该能够在下周初提供测量结果。 对延误深表歉意。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh - San:

    我期待您的测量结果。

    当转换为1.8V <->1.5V 和1.5V <->1.8V 时、输出通道到通道偏斜的目标规格为+/-500ps (最大值/最小值)。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamoto-San、

    对我来说很好。 感谢您的理解。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamoto-San、

    下面的测量值都是典型值、使用100MHz 信号

    输出通道间偏斜:

    • 对于1.5V 至1.8V、偏斜为65ps。
    • 对于1.8V 至1.5V、偏斜为73ps。

    传播延迟:

    • 对于1.5V 至1.8V、偏斜为2.6ns
    • 对于1.8V 至1.5V、偏斜为3.0ns。

    我接下来正在进行 AVC8T 测量。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您的测量!

    偏斜典型值是还是最小值/最大值?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamoto-San、

    测量值仅为典型值。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    我想知道您是否可以测量输出通道间偏斜的最小值/最大值?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamoto-San、

    我们只能为数据表未涵盖的参数和测试条件提供典型值。

    此致、

    Josh