This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS125:PSpice 模型不工作

Guru**** 2874230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1462805/sn74hcs125-pspice-model-not-working

器件型号:SN74HCS125

工具与软件:

我尝试对 SN74HCS125PWR 的 PSPICE 模型进行仿真、但输出始终为零、没有任何错误。 您能否检查该模型是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushikesh:

    这些是低电平有效的三态器件。 您将三态引脚永久连接到 VCC、这意味着输出将始终为高阻抗、而不是主动驱动。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将 OE 引脚接地、但同样问题的输出始终为零、没有任何错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道为什么它会这样做:它似乎对我有效