This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT125:总线保持功能的命名规则

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74LV125A, SN74AHC125, SN74LVT125, SN74LVTH125, SN74AHCT125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1465393/sn74lvt125-naming-rule-for-bus-hold-function

器件型号:SN74LVT125
主题中讨论的其他器件: SN74LVTH125SN74AHCT125、SN74LVC125A 、SN74LV125A 、SN74AHC125

工具与软件:

尊敬的逻辑支持 团队:

在搜索 SN74LVT125系列时、我发现 LVT 和 LVTH 均具有总线保持功能。
我已在随附的 Excel 文件中比较了 LVT 和 LVTH。
e2e.ti.com/.../QA_5F00_SN74_2800_LVT_2C00_-LVTH_2900_125_5F00_Densan_FC30_TI_5F00_20250122.xlsx

SN74LVT125具有总线保持功能是否正确?
SN74LVTH125 (IOL_max 以外)之间有何差异?
您能否告知我、SN74LVT125系列中是否有任何器件型号不具有总线保持功能?
此致、
由山浩明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki、

    我们的第一个猜测是 SN74 LVT 125.  没有  具有总线保持功能。 我们不确定为什么会这样、但上次更新数据表的时间是20多年前。 这是在我的时间之前。  

    但是、没有简单的方法可以确认这一点。 我们很可能必须订购样片并对其进行物理测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVT 系列特性应用手册 指出、所有 LVT 器件都具有总线保持输入:

    总线保持

    很多时候、当驱动器件进入高阻抗状态时、器件会用于不向输入或 I/O 引脚提供上拉或下拉电压的应用、例如 CMOS 总线或未使用的线路。 为了防止应用问题或振荡、通常使用较大的上拉电阻器、但这会消耗电路板面积并增加驱动器负载。 LVT 系列器件包含有源电路、可将未使用或悬空的输入或 I/O 保持在有效逻辑电平。 该±提供了典型的保持电流 Δ I 100 μA、该电流足以克服任何 CMOS 类型的泄漏。 由于这是有源电路、因此需要大约±μ A 500 μA 的电流来切换输入状态。 与容性负载充电所需的电流相比、该电流微不足道、因此不会影响驱动输出的传播延迟。

    我怀疑后来的 LVT 器件在名称中添加了 H 以保持一致、并且 SN74LVT125和 SN74LVTH125是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、阿尔伯特-圣、克莱门斯-圣。

    感谢您的回复建议。

    SN74LVT125的数据表日期为1992年5月。
    因此、我认为尚未采用具有总线保持功能的 LVT 和 LVTH 的命名约定。


    SN74LVT125数据表封面上的"总线保持数据输入消除了对外部上拉电阻的需求"是否正确?
    我们在 Disty 要求我们的客户选择最新的总线缓冲区,而没有总线保持功能。

    我是否应该推荐 SN74AHCT125?


    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您需要多大的驱动强度;SN74AHC125、SN74LV125A 和 SN74LVC125A 都没有总线保持功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki-San、Clemens、

    感谢澄清,我不知道这份文件存在。 似乎需要一些更新……

    最佳猜测是当时我们希望保持竞争对手之间的一致性、以便我们的客户可以更轻松地进行双源采购。 我研究了 Nexperia 器件、而且他们的 LVT 系列还具有总线保持输入。  

    当器件具有总线保持输入时、不需要上拉电阻器。  

    对于没有总线保持输入的其他器件、请参阅先生的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、阿尔伯特-圣和克莱门斯-圣。

    感谢您的意见。
    我现在了解了 SN74LVT125和 SN74LVTH125的历史背景。

    对于新设计、我们向客户推荐 SN74AHC125、SN74LV125A、SN74LVC125A。


    此致、
    由山浩明