This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104-Q1:我能否使用 TXU0104-Q1将3.3V PWM 信号从 CPLD 电平转换为5V 栅极驱动器?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104-Q1, SN74AHCT125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1466465/txu0104-q1-can-i-use-txu0104-q1-to-level-shift-the-3-3v-pwm-signal-from-cpld-to-5v-gate-driver

器件型号:TXU0104-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT125-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我是否可以使用 TXU0104-Q1将3.3V PWM 信号从 CPLD 电平转换为5V 栅极驱动器?

您能帮助提供您对此要求的建议吗?  

要求:

1、自动

2、4位

3.3V 至5V、

4 mA 电平输出电流

5、牵引逆变器 PWM 信号电平转换器。

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU0104-Q1符合这些要求。

    更便宜的替代方法是使用具有 TTL 兼容输入的缓冲器、例如 SN74AHCT125-Q1。