This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:VCCA 和 VCCB 上电电源序列

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXU0102, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1465879/txs0102-vcca-and-vccb-power-on-supply-sequence

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: TXU0102TXU0202

工具与软件:

我想使用 TXS0102来连接 B 侧的外部信号、并将 Xilinx FPGA 连接到 A 侧
由于 FPGA 上电/断电电源时序、我需要立即提供 Vccb、并且仅在稍后提供 Vcca (在 FPGA 上电序列结束时)
我需要知道 TXS0102是否可以这样工作、或者在仅在 VCCb 引脚上提供电源的短时间内是否会出现问题。

提前感谢您的帮助。

最棒的餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是允许的。 (当 VCCA > VCCB 时、电源之间有一个二极管、允许小电流流动。)

    如果信号是单向的、请考虑 TXU0102/TXU0202。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    此外、也不需要外部上拉电阻、因为器件具有内部10k Ω 上拉电阻。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢你的帮助。

    此致、

    Robert