This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS156:查找替代产品

Guru**** 2909130 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052, SN74LS156, SN74AHC238, TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1466048/sn74ls156-looking-for-alternatives

器件型号:SN74LS156
主题中讨论的其他器件: SN74AHC238TPL7407LA、TMUX4052

工具与软件:

大家好

我正在寻找 SN74LS156解码器/多路信号分离器 IC 的替代器件、它将具有以下特性:

  • 具有"选择低电平"输出的3线至8线解码器、
  • 其工作电源电压低至3V、
  • 集电极开路(或漏极开路)输出、
  • 允许输出端的关断状态电压为15V。

这种逻辑 IC 甚至存在吗? 我是否可以使用 CD4028 + 8分立式晶体管来满足这些要求? 但我不确定 CD4028是否可以在3V 电源下工作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集电极开路输出、尤其是在容差为15V 的情况下、是不常见的。

    您需要将一个高电平有效解码器(如 SN74AHC238 (或任何其他'238)与 TPL7407LA (仅具有7个通道)或晶体管等驱动器相结合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 SN74AHC238的建议。

    此外、我刚刚了解了关于74HC138解码器 IC 的信息。  如果多路复用器的电源电压为15V 且解码器由 MCU 电源(3.3V)供电、该 IC 能否驱动 TMUX4052多路复用器的 EN 信号? 这些不同的电源电压是否会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX4052不支持低压控制信号。 但具有高导通电阻、不允许负载超过10 mA。